This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:在 SCL 和 SDA 中输入中间电压时、行为如何?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733678/pca9306-how-about-behave-when-input-middlevoltage-in-scl-and-sda

器件型号:PCA9306

你(们)好。

感谢您的始终支持。

我们设计了波纹电路。

但是、

当 FPGA 进入配置模式时、SCL 和 SDA 点电压将为2.3V (中间电压)。

在配置模式期间、FPGA 进入下拉电阻。  

然后、当 FPGA 完成配置模式时、SCL 和 SDA 点电压将为3.3V。

我们的案例是否存在问题?

而 SCL2和 SDA2的输出信号是什么类型?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo-San、

    假设 VREF2和 EN 上存在电压、则只要 SCA1/SDA1上的电压降至 VREF1电平以下、PCA9306就会开始导通。 这意味着 FPGA 需要灌入等于(VREF2 - FPGA 输出电压)/(SCL2/SDA2上拉电阻+ PCA9306串联电阻)的额外电流。 (请注意、在这种情况下、PCA9306串联电阻与大多数上拉值相比较小、可能会被忽略)。

    在 SCL1/SDA1上观察到的电压将取决于 FPGA 驱动这个2.3V 电平时的输出电阻。 如果是强驱动、那么额外的上拉电流将不会产生太大的影响。 如果弱驱动、则可以观察到2.3V 至3.3V (VREF1电平)之间的电压。

    由于在这种情况下 PCA9306将导通、因此 SCL2/SDA2上的电压将类似于 SCL1/SDA1上的电压。

    请告诉我是否有任何疑问或您是否需要进一步的信息。

    此致、
    Max Robertson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Max-San

    非常感谢您的友好回答。
    我明白了。

    此致。
    Kengo。