This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1226:向电源引脚添加旁路电容器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733699/lmh1226-add-bypass-capacitor-to-power-pin

器件型号:LMH1226

我听说过、建议在数据表图27配置的每个电源引脚(VIN、VDDIO、VDD_LDO 和 VDD_CDR)上添加额外的0.01uF 电容器。

所有电源引脚是否都需要此功能?

我们的客户有空间限制、因此他们希望尽可能减少额外的器件。

我们应该至少在哪个引脚上添加额外的旁路电容器?

我们是否可以仅在 VIN 和 VDD_CDR 引脚上添加0.01uF 电容器? 请告诉我我们是否必须添加到其他引脚。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    一般而言、如果 PCB 布局空间允许、最好使用0.01uF 等非常低的电容值来衰减高频噪声。 在 VDD_LDO 上、最好放置1uF、0.1uF 和0.01uF。 必须将这些引脚尽可能靠近器件-引脚23 -放置。 您可以通过电子邮件向我发送您的客户 PCB 布局以供审核。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    感谢你的答复。
    VDD_LDO 是否比 VIN 或 VDD_CDR 更重要?
    我知道我们应该从您的回复中至少向 VDD_LDO 引脚添加0.01uF 电容器。

    在我们的客户设计 PCB 时、请让我询问客户布局。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    您的理解是正确的。 VDD_LDO 是稳压1.8V、用于均衡器模拟内核。 因此、这比其他两个电源更加重要。

    此致、Nasser