This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:SN75DP126能够或者不支持高达297MHz 的 HDMI CLK

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733075/sn75dp126-sn75dp126-can-or-not-support-hdmi-clk-up-to-297mhz

器件型号:SN75DP126

尊敬的先生:

我是否可以知道 SN75DP126能够支持或者不支持高达297MHz 的 HDMI CLK 频率?

如果可以支持、如何使用 I2C 将 CLK 频率调整为 297MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henry

    DP126支持 HDMI 1.4b、TMDS 时钟频率高达340MHz。 无需使用 I2C 来选择时钟频率、DP126是一款转接驱动器、将时钟输出数据。

    谢谢
    David