Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP126 尊敬的先生:
我是否可以知道 SN75DP126能够支持或者不支持高达297MHz 的 HDMI CLK 频率?
如果可以支持、如何使用 I2C 将 CLK 频率调整为 297MHz?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.