我想在测试模式1中测量所有4个通道的信号。 根据 SNLA239B 附录 B" 1000基本测试模式1"、我尝试将具有 PHY 配置的所有通道的 PHY 设置为测试模式1。
我能够测量通道 A 上的测试信号、但不能测量其他3个通道上的测试信号。 我还将 PHY 配置打印到终端、并读回相关的 PHY 寄存器、结果如下:
测试模式1 (所有通道)
使用以下值设置 PHY:
寄存器0x0000001F 的值:0x00008000
寄存器0x00000000值:0x00000140
寄存器0x00000010的值:0x00005008
寄存器0x00000009的值:0x00003B00
寄存器0x00000025的值:0x00000480
寄存器0x000001D5值:0x0000F508
从 PHY 读取所有相关的配置寄存器:
寄存器0x0000001F 的值:0x00000000
寄存器0x00000000值:0x00000140
寄存器0x00000010的值:0x00005008
寄存器0x00000009的值:0x00003B00
寄存器0x00000025的值:0x00000000 (预期值:0x00000480)
寄存器0x000001D5值:0x00000000 (预期值:0x0000F508)
我想知道、为什么寄存器0x25和0x1D5为0。
我的错在哪里?