Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:DP83869EVM
尊敬的支持团队。
我提出这个问题的原因是 LAN 未与 DP83869EVM 连接。
我想将其用作1000M 介质转换器。
・DP83869EVM 的引脚设置如下所述、请参阅 snla318/pdf、
执行"将0x1FFC 写入寄存器0x01EC"
ANEG_DIS:0
ANEGSEL_0:1
ANEGSEL_1:1.
OPMODE_0:打开
OPMODE_1:打开
OPMODE_2:2.49kΩ Ω 上拉电阻
・无 ping
・查看市售介质转换器的显示屏、DP83869EDM 的 SFP 已链接、但 DP83869EVM 和 PC2之间的 LAN 未链接。
・我想将其用作1000M 介质转换器。
・按如下方式进行连接以检查操作
PC1―商用介质转换器―DP83869EVM―PC2
如果您有任何想法、请告诉我。
此致、
Hiroaki Yuyama