This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:LAN 未连接

Guru**** 2917190 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180658/dp83869hm-lan-does-not-link-up

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869EVM

尊敬的支持团队。

我提出这个问题的原因是 LAN 未与 DP83869EVM 连接。

我想将其用作1000M 介质转换器。
・DP83869EVM 的引脚设置如下所述、请参阅 snla318/pdf、
执行"将0x1FFC 写入寄存器0x01EC"
ANEG_DIS:0
ANEGSEL_0:1
ANEGSEL_1:1.
OPMODE_0:打开
  OPMODE_1:打开
OPMODE_2:2.49kΩ Ω 上拉电阻
・无 ping
・查看市售介质转换器的显示屏、DP83869EDM 的 SFP 已链接、但 DP83869EVM 和 PC2之间的 LAN 未链接。
・我想将其用作1000M 介质转换器。

・按如下方式进行连接以检查操作
PC1―商用介质转换器―DP83869EVM―PC2

如果您有任何想法、请告诉我。

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

    我将与团队协商、 并在明天下午提供更具体的答案。  

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

    我们将尝试在实验室中复制设置;同时、我们最近收到了一个可能对您有所帮助的查询: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175504/dp83869evm-ethernet-to-fiber-communication-problem 请告诉我您的终端是否有任何更新!

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    感谢您的支持。
    我们将尝试您的链接内容。
    自那时以来、我们尚未进行任何更新、但我将尝试您的链接并向您提供反馈。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

    当您尝试链接的内容时、能否尝试以下操作:

    -请写入寄存器0xD4[15]='1'、软件重新启动 PHY (寄存器0x1F = 0x4000)并查看这是否有用

    我与团队进行了讨论、这在之前有关 DP83869EVM 和其他器件的案例中已经奏效。

    此致、

    Jason Lee