请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM2434您好!
我想向您提出一个非常基本的问题。
是否可以通过例如"AM2434 + DP83849 x3"实现"6ch 以太网交换机"?
由于我不熟悉以太网交换机、因此回答我的问题非常有帮助。
感谢您的支持。
此致、
Takumi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.