This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以通过 AM2434+DP83849配置以太网交换机?

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181241/possible-to-configure-ethernet-switch-by-am2434-dp83849

主题中讨论的其他器件:AM2434

您好!

我想向您提出一个非常基本的问题。

是否可以通过例如"AM2434 + DP83849 x3"实现"6ch 以太网交换机"?

由于我不熟悉以太网交换机、因此回答我的问题非常有帮助。

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki-San、您好!

    这可能取决于所使用的处理器、因为处理器将确定可用的以太网端口数量。

    在这种情况下、AM2434允许2个以太网端口、如果使用 DP83849 x2、则允许使用4通道开关。

    如果每个处理器需要更多通道、请与处理器团队联系以了解其他选项。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evan-San、

    非常感谢您的回答!

    我明白了。

    此致、

    Takumi