This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:DS90UB940-Q1是否支持3280x2464分辨率?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1, DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613239/ds90ub940-q1-does-ds90ub940-q1-support-3280x2464-resolution

器件型号:DS90UB940-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB925Q-Q1

大家好、

DS90UB940-Q1是否支持 3280x2464分辨率?
(DS90UB940-Q1是否可以将 3280x2464分辨率转换为 CSI-2?)
在   这种情况下、我假设帧速率较低、可满足最大像素时钟频率(~170MHz)。

我想知道 DS90UB940-Q1的分辨率是否存在限制  、而不是像素时钟频率的限制。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们收到了您的问题、并已将其分配给应用程序以查看和答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕拉尼阿潘-圣、您好!

    感谢您的回复。
    我的客户希望尽快确认、以决定是否适用。
    因此、非常感谢您团队的快速回复。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    940支持最大170m PCLK。
    计算结果为:PCLK = Htot * Vtot * FPS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darry-San:

    感谢您的支持。

    是的、我知道 DS90UB940-Q1支持最大170m PCLK、PCLK = Htot * Vtot * FPS 是计算结果。
    我 想知道 DS90UB940-Q1的分辨率是否受到  上述像素时钟频率限制之外的分辨率限制。
    (例如、线或帧像素计数的限制等)
    我是否认为只要满足 PCLK 限制(~170MHz)、分辨率就没有限制?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    遗憾的是、DS90UB940-Q1不支持3280x2464分辨率。

    除了满足最大像素时钟频率外、还存在内部计数器值限制。

    此致、

    Darryl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darry-San:

    感谢您的支持。
    我明白了。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darry-San:

    我可以提出进一步的问题吗?

    >不幸的是,DS90UB940-Q1不支持3280x2464分辨率。
    >除了满足最大像素时钟频率外,还存在内部计数器值限制。
    如果 计数器值超过限制、DS90UB940-Q1如何处理?
    我想特别了解线像素计数。
    (例如 、DS90UB940-Q1丢弃超加值或覆盖数据等。)

    问题的背景是、我的客户发现  、即使   分辨率为3280x2464、当他们增加水平消隐周期时、也可以正常显示图形。
    当 TotalH=3448时、他们在显示屏上看到异常图形 、但是  当他们设置 TotalH=6136时、这是正常的。

    ActiveH:3280
    ActiveV:2464
    总计 H: 3448  -> 6136
    总计:2504

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darry-San、

    您能想到可能导致问题的任何因素吗?
    > 即使   分辨率为3280x2464,当图形增加水平消隐期时,也可以正常显示图形。

    ActiveH:3280
    ActiveV:2464
    总计 H: 3448 (异常)  -> 6136 (正常)
    总计:2504

    非常感谢您的评论。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darry-San、

    我是否可以 尽早收到您对此问题的评论?
    我的客户希望提前了解、因为他们的设计计划。
    如果您需要几天的时间来搜索它 或有不清楚的内容 、请 告诉我。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    FPS 客户支持什么?

    根据 PCLK 的计算、我们可能会在较低的 FPS 下支持更高的分辨率、例如17。

    940处的输入和输出数据格式是什么?

    如果分辨率更高、则较长的消隐时间可能有助于 DUT 有更多的时间来漏掉存储输入数据的缓冲器。

    此致、

    Darryl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darry-San:

    非常感谢您的支持。

    > FPS 客户支持什么?
    我的客户将 PCLK=76.8MHz、当 TotalH=6136 (正常)时计算为5FPS、当 TotalH=3448 (异常)时计算为8.9FPS。
    ------------------
    ActiveH:3280
    ActiveV:2464
    总计 H: 3448 (异常)  -> 6136 (正常)
    总计:2504
    ------------------

    > 940时的输入和输出数据格式是什么?
    我的客户的系统配置如下。
    "图像传感器(CSI-2输出、RAW10)"-"MIPI CSI-2转并行桥接芯片"-"DS90UB925Q-Q1"-"DS90UB940-Q1 (CSI-2双通道、RAW10)"-"CPU"

    在上述条件下、当 TotalH=6136时、DS90UB940-Q1正常显示是否合理?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darry-San、

    我上面写的信息是否足以满足您的要求?
    如果您需要几天的时间来搜索它或有不清楚的内容、请告诉我。

    我们衷心感谢您的持续支持。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    设计正在运行仿真、以查看这是否可行。
    我没有听到过,但如果他们有任何问题,我将向你提出。
    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Darryl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darry-San:

    我非常感谢您和您的团队 对此问题的持续支持。
    我将等待您的反馈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darry-San:

    获得仿真结果需要多长时间?
    是否可以估算?
    如果可能、我想将信息告知我的客户。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiaita-San、

    感谢您的耐心等待、但正如我们所提到的、此解决方案不支持、现在我们正在尝试调整时间。

    设计 中有一个问题、他们以为客户使用的是具有较长消隐时间的3280x2464、即 TH = 6136。 不是这样吗?

     现在他们不确定如何到达6136、因为消隐时间大于50%的有效线路、从而导致帧速率非常低。

    如果使用大于50%的消隐、则不起作用。

    此致、

    Darryl

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darry-San:

    感谢您的持续支持。

    >设计 有问题,他们以为客户使用的是3280x2464,消隐时间较长,即 TH=6136。 不是这样吗?
    >现在他们不知道如何到达6136,因为消隐时间>50%的活动线路导致帧速率非常小。
    是的、我的客户使用的是具有较长消隐时间的3280x2464 (TotalH = 6136)。
    他们 刚刚尝试设置 TotalH = 6136以 降低帧速率、发现显示图形 正常。
    我听说是摄像机应用 拍摄静止图像、因此 小帧速率是可以接受的。
    ------------------
    ActiveH:3280
    ActiveV:2464
    总计 H: 3448 (异常)  -> 6136 (正常)
    总计:2504
    ------------------
    到目前、他们还没有尝试设置其他像素数 TotalH。
    以上信息 是否足以满足您的团队需求?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darry-San:

    >感谢您的耐心,但正如我们所提到的,这项决议不支持,现在我们正在尝试调整时间。
    我相信您的设计团队目前正尝试如上所述操作时序。
    您的团队能否估计需要多长时间才能获得结果?
    我的客户只是想判断 DS90UB940-Q1是否可以使用以下用途、因为他想在系统中使用 DS90UB940-Q1。
    ------------------
    ActiveH:3280
    ActiveV:2464
    总计 H: 3448 (异常)  -> 6136 (正常)
    总计:2504
    ------------------

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    设计仿真表明、在提供时序的情况下无法实现。

    此致、
    Darryl