主题中讨论的其他器件: DS90UB925Q-Q1
大家好、
DS90UB940-Q1是否支持 3280x2464分辨率?
(DS90UB940-Q1是否可以将 3280x2464分辨率转换为 CSI-2?)
在 这种情况下、我假设帧速率较低、可满足最大像素时钟频率(~170MHz)。
我想知道 DS90UB940-Q1的分辨率是否存在限制 、而不是像素时钟频率的限制。
此致、
雅丽塔/日本地区
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
DS90UB940-Q1是否支持 3280x2464分辨率?
(DS90UB940-Q1是否可以将 3280x2464分辨率转换为 CSI-2?)
在 这种情况下、我假设帧速率较低、可满足最大像素时钟频率(~170MHz)。
我想知道 DS90UB940-Q1的分辨率是否存在限制 、而不是像素时钟频率的限制。
此致、
雅丽塔/日本地区
尊敬的 Darry-San:
感谢您的支持。
是的、我知道 DS90UB940-Q1支持最大170m PCLK、PCLK = Htot * Vtot * FPS 是计算结果。
我 想知道 DS90UB940-Q1的分辨率是否受到 上述像素时钟频率限制之外的分辨率限制。
(例如、线或帧像素计数的限制等)
我是否认为只要满足 PCLK 限制(~170MHz)、分辨率就没有限制?
此致、
雅丽塔
尊敬的 Darry-San:
我可以提出进一步的问题吗?
>不幸的是,DS90UB940-Q1不支持3280x2464分辨率。
>除了满足最大像素时钟频率外,还存在内部计数器值限制。
如果 计数器值超过限制、DS90UB940-Q1如何处理?
我想特别了解线像素计数。
(例如 、DS90UB940-Q1丢弃超加值或覆盖数据等。)
问题的背景是、我的客户发现 、即使 分辨率为3280x2464、当他们增加水平消隐周期时、也可以正常显示图形。
当 TotalH=3448时、他们在显示屏上看到异常图形 、但是 当他们设置 TotalH=6136时、这是正常的。
ActiveH:3280
ActiveV:2464
总计 H: 3448 -> 6136
总计:2504
此致、
雅丽塔
尊敬的 Darry-San:
非常感谢您的支持。
> FPS 客户支持什么?
我的客户将 PCLK=76.8MHz、当 TotalH=6136 (正常)时计算为5FPS、当 TotalH=3448 (异常)时计算为8.9FPS。
------------------
ActiveH:3280
ActiveV:2464
总计 H: 3448 (异常) -> 6136 (正常)
总计:2504
------------------
> 940时的输入和输出数据格式是什么?
我的客户的系统配置如下。
"图像传感器(CSI-2输出、RAW10)"-"MIPI CSI-2转并行桥接芯片"-"DS90UB925Q-Q1"-"DS90UB940-Q1 (CSI-2双通道、RAW10)"-"CPU"
在上述条件下、当 TotalH=6136时、DS90UB940-Q1正常显示是否合理?
此致、
雅丽塔
您好、Yiaita-San、
感谢您的耐心等待、但正如我们所提到的、此解决方案不支持、现在我们正在尝试调整时间。
设计 中有一个问题、他们以为客户使用的是具有较长消隐时间的3280x2464、即 TH = 6136。 不是这样吗?
现在他们不确定如何到达6136、因为消隐时间大于50%的有效线路、从而导致帧速率非常低。
如果使用大于50%的消隐、则不起作用。
此致、
Darryl
尊敬的 Darry-San:
感谢您的持续支持。
>设计 有问题,他们以为客户使用的是3280x2464,消隐时间较长,即 TH=6136。 不是这样吗?
>现在他们不知道如何到达6136,因为消隐时间>50%的活动线路导致帧速率非常小。
是的、我的客户使用的是具有较长消隐时间的3280x2464 (TotalH = 6136)。
他们 刚刚尝试设置 TotalH = 6136以 降低帧速率、发现显示图形 正常。
我听说是摄像机应用 拍摄静止图像、因此 小帧速率是可以接受的。
------------------
ActiveH:3280
ActiveV:2464
总计 H: 3448 (异常) -> 6136 (正常)
总计:2504
------------------
到目前、他们还没有尝试设置其他像素数 TotalH。
以上信息 是否足以满足您的团队需求?
此致、
雅丽塔
尊敬的 Darry-San:
>感谢您的耐心,但正如我们所提到的,这项决议不支持,现在我们正在尝试调整时间。
我相信您的设计团队目前正尝试如上所述操作时序。
您的团队能否估计需要多长时间才能获得结果?
我的客户只是想判断 DS90UB940-Q1是否可以使用以下用途、因为他想在系统中使用 DS90UB940-Q1。
------------------
ActiveH:3280
ActiveV:2464
总计 H: 3448 (异常) -> 6136 (正常)
总计:2504
------------------
此致、
雅丽塔