您好、Extart。
请帮帮我们。
我客户的资格如下。
1)
我们看到了图1。(下图)
图1是上电时序的顺序。 (文档编号:SNLS484E)
图1显示了 VDD 上电之前的输入 XI 时钟。
我们是否需要在输入 VDD 之前输入 XI 时钟信号?
2)
我们不知道关断时的序列规则。
我们是否需要考虑特殊序列?
断电时、我们是否不必考虑序列规则?
3)
我们知道 DP83867能够使用两个或三个电源运行。
我们将使用双电源运行。
在使用双电源时、我们应该注意什么?
是否没有任何需要担心的地方?
4)
DP83867I 是否仅从外部时钟接收125MHz 并将其输出?
DP83867I 能否独立生成125MHz 并输出它?
此致、
Ryuji