This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:加电时序

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608880/dp83867ir-power-up-timing

器件型号:DP83867IR

您好、Extart。

请帮帮我们。

我客户的资格如下。

1)
我们看到了图1。(下图)
图1是上电时序的顺序。 (文档编号:SNLS484E)
图1显示了 VDD 上电之前的输入 XI 时钟。
我们是否需要在输入 VDD 之前输入 XI 时钟信号?


2)
我们不知道关断时的序列规则。
我们是否需要考虑特殊序列?
断电时、我们是否不必考虑序列规则?


3)
我们知道 DP83867能够使用两个或三个电源运行。
我们将使用双电源运行。
在使用双电源时、我们应该注意什么?
是否没有任何需要担心的地方?


4)
DP83867I 是否仅从外部时钟接收125MHz 并将其输出?
DP83867I 能否独立生成125MHz 并输出它?

此致、

Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    答案如下:
    如果在 XI 和 XO 上使用晶振、则无需担心这一点。 如果使用外部振荡器、您将需要在加电时提供时钟。

    2.无断电序列。

    使用两个电源运行时、不需要上电序列。

    DP83867I 必须在 XI 引脚上接收一个25MHz 时钟。 在 RGMII 运行模式下、RX_CLK 引脚在1Gbps、100Mbps 时为125MHz、在10Mbps 链路时为2.5MHz。 对于1Gbps、TX_CLK 将输出125MHz;对于100Mbps、输出25MHz;对于10Mbps 链路、输出2.5MHz。

    此致、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross - San、

    感谢您的回答。
    请告诉我更多信息。

    >1. 如果在 XI 和 XO 上使用晶体、则无需担心这一点。 如果使用外部振荡器、您将需要在加电时提供时钟。

    如果使用外部振荡器、我是否应该在加电后提供时钟?
    (我们的问题是输入序列)
    我们应首先输入哪一个? (时钟信号? 还是关闭电源?)

    如果使用外部振荡器、
    从输入时钟到断电之间有多少秒的时间?
    (我们想知道允许的时间)

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross - San、

    很抱歉打扰你、但可以帮帮我吗?
    我的客户想要答案。
    我正在等待您的回答。

    此致、

    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    时钟应在上电之前存在。

    断电时无需排序。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请允许我切入。
    我们的客户使用具有两个电源配置的 DP83867、并使用振荡器进行时钟输入。
    客户通过 VDDIO 提供1.8V 的振荡器电压。 它是相同的电源线。
    因此、时钟与 VDDIO 输入之间存在一点点延迟。

    它是否会损坏器件或影响器件的性能?

    启动顺序如下。
    /VDDIO 为1.8V
    /时钟输入
    / VDDA1P1和 VDDA2P5

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我更改了一个问题。
    当使用晶振源时、从上电开始振荡需要多长时间?

    我将检查振荡器的规格。 我将比较振荡器和晶体源的速度。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、

    晶体启动取决于您的总晶体网络具有的增益量。
    我不能说它有多长时间、因为它取决于您的电路和电路板。 但是、您应该会看到、小振荡在加电时开始、并且它在经历 POR 过程时逐渐增益、直到达到满量程。

    此致、
    Ross