This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:与 MAX24288的 SGMII 接口自动协商失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613854/dp83867is-sgmii-interface-auto-negotiation-failure-with-max24288

器件型号:DP83867IS

大家好、

我正在 Zynq 平台上工作。 我已经在 DP83867ISRGZ 上测试了 RGMII 模式。

现在使用 MAX24288并行转串行转换器。

DP83867的自动协商以1000Mbps 完成。

但与 MAX24288的 SGMII 自动协商没有通过。

MAX 和 DP83867之间有一个电平转换器 CML 至 LVDS。

我按照与 RGMII 相同的顺序配置 DP83867。 除外

寄存器0x10 SGMII 使能

0xD3用于 SGMII 4线模式

自协商速度通告为1000、100和10Mbps

此时正在通过自协商、然后 启用 SGMII 自协商

在这里、它没有完成 SGMII 自协商。

我已经分享了通信图。

如果有任何缺失以及需要执行的步骤、请提出建议。

提前感谢。

此致、

*** K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、***、

    DP83867IS 上的 RX_CTRL 引脚是否绑定到模式3? 请参阅数据表、了解所需的自举模式以及可能的软件权变措施。

    大多数 SGMII 自协商问题与 RX_CTRL 在无效模式下捆绑有关。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob Rodrigues:

    在当前硬件原理图中、我们没有 RX_CTRL 自举选项。 但我们在数据表中发现、
    如果 RX_CTRL 引脚不能绑定到
    模式3或模式4、配置寄存器4 (地址0x0031)的位[7]必须清零。
    我们尝试了这一选择,但没有成功。 请详述一下。 或建议任何其他可能的选项。

    此致、
    *** K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、***、

    请参阅第8.4.1节,检查是否启用了不启用 SGMII 的状态。
    2.您可能需要在 MAX24xx 器件和 DP83867 (SGMII 自动协商状态(SGMII_ANEG_STS)地址0x0037)上检查 SGMII 自动协商状态、以进一步了解。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的回答。

    我已通过写入使能 SGMII  

    0x10 => 0x5848

    和扩展地址寄存器中

    0x31 => 0x1050。                数据表中提到的清除第7位的方法。  SGMII 自动协商计时器持续时间= 800us。

    0x00D3 => 0                    用于清零第14位以选择 SGMII 4线模式。

    这里还有一个观察结果。  

    如果 PHY 通过以太网电缆连接到 LAN、则自动协商将传递地址(0x0001)。 但在 MAX 和 DP IC 中、SGMII 自动协商都没有完成。

    但是、如果移除 LAN 电缆、则自动协商将传入 SGMII 地址(0x0037)和 MAX IC。 DP83867中没有完成速度自动协商。

    如果有任何缺失、请提出建议。

    此致、

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、***、

    当配置寄存器4 (地址0x0031)的位[7]清零时、链路的自动协商应重新开始。

    请在寄存器0x0中重新启动自协商后清除 bit [7]。 将寄存器0x0写入0x1200以重新启动自协商。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob Rodrigues:

    我按照将配置寄存器4 (地址0x0031)的位[7]清零后的顺序执行 操作。  

    我们已尝试启用自动协商并重新启动。 在一个情况下写入0x1200、在另一个情况下写入0x1340

    两者都不会成功。

    我们尝试的另一个选项是将 RX_CTRL 捆绑到 mode1

    即 Rhi = 6.04k Ω、Rlo = 2.49k Ω。

    并尝试将0x10D0写入寄存器0x0031 (Config-Reg4)。

    不会成功。

     数据表中提到的 Vmax (V)为 0.256*VDDIO、即在本例中为0.256* 1.8 = 0.4608V

    但此处观察到的电压电平为0.522V。

    此致、

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保电容精度为1%。

    您能否在 不通过状态寄存器检查 SGMII 的状态是否已启用?

     为了进一步了解、您可能需要检查 MAX24xx 器件和 DP83867 (SGMII 自动协商状态(SGMII_ANEG_STS)地址0x0037)上的 SGMII 自动协商状态。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    使用的电阻器精度为1%。  

    在0x0010寄存器(位11)中启用 SGMII、并读回相同的内容。

     在0x0014寄存器(位7)中启用 SGMII 自动协商、并读回相同的内容。

    现在、我应该继续使用绑带、还是应该将其移除?

    如果需要、请建议进行任何硬件/软件更改。

    此致、

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 DP83867和 MAX 上检查了自动协商状态寄存器。 他们说什么?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    DP83867 (0x0037)读取的 SGMII 自动协商状态寄存器在(位1)中接收到 SGMII 页面、但 SGMII 自动协商不会完成。

    但是、如果我拔下将 PHY 连接到 LAN 的 LAN 电缆、则 SGMII 自动协商完成(位0)和接收到的页面(位1)都将置位。

    类似地、在 max24288自动协商完成状态下、读 BMSR 寄存器(0x0001)时、它读出远程故障、指示接收到失锁。

    但在这里、当移除连接 PHY 到 LAN 的 LAN 电缆后、自动协商完成。

    此致、

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题仍在处理中
    请回复。

    此致、
    ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、***、

    使用寄存器0x31将 SGMII 自动协商计时器调整为1.6ms。 位[6:5]= 0b00

    从那时起、您应该考虑尝试删除 MAX24288和 DP83867之间的 CML 转 LVDS 器件作为调试步骤。

    确保对这些寄存器使用扩展寄存器访问方法、否则可能会无意中更改不正确寄存器的值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Rob Rodrigues:

    我们使用了 REGCR (0x000Dh)和 ADAR (0x000Eh)寄存器、使用了数据表中指定的扩展寄存器访问。

    我们已经尝试了所有可能的自动协商速度、但没有成功。

    是否可以删除 MAX 和 DP 之间从 CML 到 LVDS 的转换?

    我们甚至怀疑 MAX 和 DP 之间的接口、因为 MAX 正在检测远程故障、它还指示 CDR 信号丢失和失锁。 我在这里分享了接口图。

    所有电容器均为0.1uF、电阻器为100欧姆。

    请仔细查看。 并建议 接收 CDR 信号丢失的原因。

    此致、

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***、

    您不需要 CML 转 LVDS 转换器。  我们将 SGMII 链路实现为 LVCMOS、并确保交流参数与 LVDS 规格匹配。  然后、我们建议将 LVDS 与 LVCMOS 进行交流耦合。  看起来 MAX 执行的方案是相同的。

    我建议按如下方式更改您的电路。  请注意、DP83867具有内部 SGMII 终端、因此无需使用100 Ω 差分电阻。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob Rodrigues:

    感谢您的建议。

    我们已尝试按指定的方式更改电路、并在寄存器0x0031处使用不同的自动协商计时器持续时间。

    我们还尝试了 PC 端的强制速度为100Mbps 半双工、如链接e2e.ti.com/.../490569中所建议

    但没有成功。

    在这里、我有两个问题、

    1.为什么在 MAX 端发生远程故障、即 CDR 信号丢失和失锁?

    2.移除 LAN 电缆后、为什么 DP 寄存器0x0037 (SGMII_ANEG_STS)和 MAX 中的自动协商完成?

    此致、

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    我已转储 DP 的寄存器值以供您参考。 (这是在 BMSR (0x0001)完成后以及 SGMII 和 SGMII_ANEG_STS (0x0037)处完成之后)

    0 => 0x1000
    1 => 0x796D
    4=>0x0DE1
    5 => 0xCDE1
    6 => 0x006F
    7 => 0x2001
    8 => 0x4006
    9 => 0x0300
    0xA => 0x3800
    0xF => 0x3000
    0x10 => 0x5848
    0x11 => 0xAC02
    0x12 => 0x0000
    0x13 => 0x1C40
    0x14 => 0x29C7
    0x15 => 0x0000
    0x16 => 0x0000
    0x17 => 0x0040
    0x18 => 0x6150
    0x19 => 0x4444
    0x1A => 0x0002
    0x1E => 0x0002
    0x1f => 0x0000
    0x6E => 0x0009
    0x135 => 0x0000
    0x31 =>尝试了各种操作、0x0090、0x00B0、0x00D0、0x00F0
    如果出现问题和预期情况、请提出建议。

    此致、
    ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我们看到 MAX24288中的 AN_RX 寄存器、它接收 PC 中强制的速度和双工变化。 这种情况只能通过 SGMII 自动协商来实现、这表明接收路径正常工作、那么 CDR 信号丢失的意义是什么?它是否确认硬件正常?

    当我们强制 MAX24288 AN_ADV 中的链路状态为0时、自动协商将传入 SGMII 的 MAX24288和 DP83867。 但链路无法正常工作-(不执行 ping 操作)。 您能帮助我们更好地了解自动协商过程吗?

    此致、

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、***、

    我认为这需要更深入的调试。 我已将我的联系信息传递给您。 请联系我继续本次讨论。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_ETH_2D00_DP8386_5F00_MAX24288.pdfHiRob、

    问题出在与 MAX24288的 RGMII 链路中。 在 MAX24288中、RX 和 TX 时钟延迟编程是不可能的、这应该由硬件来处理。 在 TX 和 RX 时钟路径中添加长电缆(~75cm)后、链路现在可实现10Mbps 的速率。 但在100Mbps 和1Gbps 下仍面临问题、我们已更新了下一版本的原理图。 我们需要您的帮助来查看它。

    提前感谢。

    此致、

    ***