大家好、
我正在 Zynq 平台上工作。 我已经在 DP83867ISRGZ 上测试了 RGMII 模式。
现在使用 MAX24288并行转串行转换器。
DP83867的自动协商以1000Mbps 完成。
但与 MAX24288的 SGMII 自动协商没有通过。
MAX 和 DP83867之间有一个电平转换器 CML 至 LVDS。
我按照与 RGMII 相同的顺序配置 DP83867。 除外
寄存器0x10 SGMII 使能
0xD3用于 SGMII 4线模式
自协商速度通告为1000、100和10Mbps
此时正在通过自协商、然后 启用 SGMII 自协商
在这里、它没有完成 SGMII 自协商。
我已经分享了通信图。
如果有任何缺失以及需要执行的步骤、请提出建议。
提前感谢。
此致、
*** K