This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:100Base-TX 合规性测试

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611829/dp83848q-q1-compliance-test-for-100base-tx

器件型号:DP83848Q-Q1

大家好、

我找到了有关100Base-TX 合规性测试的以下主题、 并想提出 一个问题。
https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/p/491013/1773271?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=Pseudo#1773271

----------------------------------------------------
用于100Base-TX 输出信号传输的附加寄存器序列
----------------------------------------------------

要以100Mbps 输出伪随机数据包:

  1. 强制100M、全双工(将0x2100写入地址0x00)
  2. 强制100M 良好链路(将0x0120写入地址0x16)
  3. 开始 PSR9模式的 BIST 传输(将0x1写入地址0x19的位8)


关于上述内容、您能否告诉我需要 "以100Mbps 输出伪随机数据包"的测试项目(测试情况)?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    假随机数据包生成器用于调试链路。 PRBS 对于合规性测试不是必需的。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob San、

    感谢您的友好支持。
    我可以再问一个问题吗?

    下面的线程显示了"地址0x1F"、但根据 DP83848Q-Q1数据表、它是保留寄存器。
    --------------------------------------------------
    http://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/p/491013/1773271?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=Pseudo#1773271

    ANSI X3.263-1995:9.1.2.2差分输出电压、9.1.4信号幅值对称、9.1.3波形过冲
    启用在正14T 脉冲和负14T 脉冲之间交替的14T/6T 模式、在每个正负脉冲之间交替6T。
    要配置14T/6T 模式:
    强制100M (将0x2100写入地址0x00)
    2.启用14T/6T 模式(将0x2407写入地址0x1F)
    测试后、禁用14T/6T 模式(将0x2400写入地址0x1F)
    --------------------------------------------------

    我是否应该考虑地址0x1F 寄存器、因为它 只准备用于符合性测试?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    是的、请使用寄存器0x1F 仅用于合规性。 为了使能正常运行、有必要在测试后(上面的第3点)禁用14T/6T 模式。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha-San、

    感谢您的支持。

    是否可以披露  0x1F 寄存器的详细寄存器内容?
    我的客户想要知道位分配和解释。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    很抱歉耽误了我们的时间。 该寄存器包含不允许公开发布的信息、因此我们将无法披露这些位。 从合规性的角度来看、请仅使用上述帖子中列出的值、并在测试完成后禁用该模式。

    此致、

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha-San、

    感谢您的支持。
    我想再问两个问题。

    1)
    我的客户在 将0x2400写入地址0x1F 后发现无法禁用(停止)以下"14T/6T pattern (14T/6T 模式)"和"2T pattern (2T 模式)"。

    因此、他在 此时执行了功率循环以禁用。
    DP83848Q-Q1是否可能出现这种情况?
    ------------------------------------------

    ANSI X3.263-1995:9.1.2.2差分输出电压、9.1.4信号幅值对称、9.1.3波形过冲

    启用在正14T 脉冲和负14T 脉冲之间交替的14T/6T 模式、在每个正负脉冲之间交替6T。

    要配置14T/6T 模式:

    1. 强制100M (将0x2100写入地址0x00)
    2. 启用14T/6T 模式(将0x2407写入地址0x1F)
    3. 测试后、禁用14T/6T 模式(将0x2400写入地址0x1F)

    ANSI X3.263-1995:9.1.8失真(占空比)

    启用100M 2T 模式(+1、+1、0、0、-1、 -1)用于 DCD 测试。 ANSI TP-PMD 测试指定了一个宽度为16ns 的图形、因此在线路上有两个位时间。

    要配置2T 模式:

    1. 强制100M (将0x2100写入地址0x00)
    2. 启用2T 模式(将0x2406写入地址0x1F)
    3. 测试后、禁用2T 模式(将0x2400写入地址0x1F)

    http://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/p/491013/1773271?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=Pseudo#17732
    ------------------------------------------

    2)
    我的客户希望 TI 确认他们捕获的波形(14T/6T 模式、2T 模式等) 是否符合预期。
    他计划在确认后外包合规性测试。

    如果可行、您可以将电子邮件发送给以下地址吗?
    我想向您发送波形捕获。
    yaita-k@clv.macnica.co.jp


    此致、
    雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否支持上述帖子?
    您的支持将会被重新启动。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    下电上电或复位将导致 PHY 返回其默认状态。 对于合规性测试、循环通电和复位都可以使用。

    我将通过 E2E 向您发送私人消息。 您可以在此处共享照片。

    此致、

    Aniruddha