This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:SN65DSI85 HSYNC 信号问题

Guru**** 2902970 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610975/sn65dsi85-sn65dsi85-hsync-signal-question

器件型号:SN65DSI85

大家好、

请您帮助我的客户回答以下问题吗? 谢谢。

客户对 DSI 调谐器在正常模式运行时的 DSI CSR 设置有疑问。

面板的分辨率为1080*2400,  

1个端口 MIPI、 HBP = 40/HFP = 120/HSA = 10/VBP = 6/VFP = 8/Vsa = 2、MIPI 时钟= 433MHz

2端口 LVDS、 HBP = 90/HFP = 120/HSA = 10/VBP = 6/VFP = 9/vsa = 2、LVDS 时钟= 433MHz/5 = 86.6MHz

您是否会建议如何设置 LVDS 的端口 A 和端口 B 的活动状态? 应该是540还是1080?

客户已尝试设置 LVDS Hactive = 540、捕获显示为已连接、前5行 U_IB_Rx_Ctrl/LVDS_Rx_DE[3:0]是 DE 信号、DE 信号的宽度是540像素时钟。

然后、下一个信号是 HSYNC、客户已测量到 HSA=10/HBP=90、这符合设置。 但 HFP 远长于120皮秒、两个 HSYNC 之间也有1525像素时钟、这表明线时间不正确。  

那么、您是否会建议 DSI85如何生成 HSYNC 信号? 是否由 CSR 设置? 还是从 MIPI 信号生成?  

谢谢。  

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们建议使用 DSI 调谐器实用程序在您的面板和 GPU 功能上生成寄存器配置。 请使用该工具导出.dSI 文件、因为它包含根据您的设置计算出的重要时序要求。

    对于双 LVDS 配置、CHA_ACTIVE_LINE_LENGTH 的值将取决于您是否选择图形模式。 在正常操作中、您应该对1080进行编程。 您还可以使用我们的 DSI 调谐器为这两种模式生成正确的设置。

    最重要的是 DSI 视频输入是根据 DSI 调谐器生成的时序配置(输出选项卡)呈现的。 视频输入时序、寄存器配置和面板时序要求都必须匹配才能使视频流正常工作。 我的意思是 DSI 视频时序需要满足基于 输入到工具中的 LVDS 面板输入的线路时间要求。
    DSI8X 保留了 LVDS 输出的输入时序。  因此、根据电池板要求在 DSI 输入上提供数据很重要。

    器件数据表满足此要求:

    图18显示了应用于 SN65DSI85应用的 DSI 视频传输。 在所有应用中、LVDS 输出速率必须小于或等于 DSI 输入速率。 视频帧的第一行应以 VSS 数据包开头、所有其他行应以 VSE 或 HSS 开头。 同步数据包在时间上的位置至关重要、因为这会直接影响显示面板的视觉性能; 也就是说、在延迟编程到 CHA_SYNC_DELAY_LOB/HIGH (CSR 0x28.7:0和0x29.3:0)和/或 CHB_SYNC_DELAY_LOB/HIGH (CSR 0x2A.7:0和0x2B.3:0)之后、这些数据包会在 LVDS 接口上生成 HS 和 VS (水平和垂直同步)信号。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附.dSI 文件。

    请告知是否正确。 Thx。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/0606.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    设备在 DSI 调谐器中似乎配置正确。

    请确认生成的线时间(8.776us)。

    图形模式是否正常工作?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Kevin,“panel is 1080*2400”的显示模型是什么? 因为我们的一个斜躺式 TX 弦带 HDMI 到 mipi 1080*2400,我们无法很好地理解它。 他提到的是1080rgb*2400,但我们找不到这样的分辨率显示。