Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85
大家好、
请您帮助我的客户回答以下问题吗? 谢谢。
客户对 DSI 调谐器在正常模式运行时的 DSI CSR 设置有疑问。
面板的分辨率为1080*2400,
1个端口 MIPI、 HBP = 40/HFP = 120/HSA = 10/VBP = 6/VFP = 8/Vsa = 2、MIPI 时钟= 433MHz
2端口 LVDS、 HBP = 90/HFP = 120/HSA = 10/VBP = 6/VFP = 9/vsa = 2、LVDS 时钟= 433MHz/5 = 86.6MHz
您是否会建议如何设置 LVDS 的端口 A 和端口 B 的活动状态? 应该是540还是1080?
客户已尝试设置 LVDS Hactive = 540、捕获显示为已连接、前5行 U_IB_Rx_Ctrl/LVDS_Rx_DE[3:0]是 DE 信号、DE 信号的宽度是540像素时钟。
然后、下一个信号是 HSYNC、客户已测量到 HSA=10/HBP=90、这符合设置。 但 HFP 远长于120皮秒、两个 HSYNC 之间也有1525像素时钟、这表明线时间不正确。
那么、您是否会建议 DSI85如何生成 HSYNC 信号? 是否由 CSR 设置? 还是从 MIPI 信号生成?
谢谢。
Kevin