This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:电缆长度

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607399/ds90ub964-q1-cable-length

器件型号:DS90UB964-Q1

尊敬的先生  

当我们使用964连接2m 电缆时,屏幕将闪烁,但如果我们更改为使用10m 电缆,屏幕将不会闪烁  

您对此问题有什么建议吗?

下面是2m 和10m 寄存器值  

谢谢  

e2e.ti.com/.../964.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    很抱歉、我无法打开随附的。 您可以在此处帮助粘贴该图吗?

    有关您的问题、请帮助检查:

    1、当分别在2m 和10m 处工作时、请读取 AEQ 寄存器0xD2-0xD5;

    2米和10米电缆来自同一家供应商? 哪家供应商? 请在此处输入 S21/S12参数。 谢谢。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junqiang  

    1、寄存器比较如下  

    2、寄存器0x22 / 0x37 / 0x4D / 0x4E / 0x56 / 0xDB 不同、但所有寄存器都是只读的  

    3. 2M 和10M 电缆 AEQ 寄存器  

    0xD2 = 84  

    0xD3 = 27

    0xD4 = 60  

    0xD5 = F8

    1.您是否对2M 电缆屏幕闪烁问题有任何想法  

    2.0xD5位3:0具有描述 REG_35[5:4]、但我找不到该寄存器、并且不知道自适应 EQ 本底值的含义  

    3.0xD2在我们的设置中是84,所以 bit2是1,我是否知道1和0之间有什么不同??? 因为默认值为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于2m 电缆应用、请使用 AEQ 的默认设置。 AEQ_FLOOR 用于长电缆应用。 因此、您无需为2m 应用设置 AEQ_FLOOR。

    请参阅 AEQ 寄存器上的 d/s 说明以了解详细信息。 谢谢。

    2 SET_AEQ_FLOOR RW 0 AEQ 适配从预设底板开始
    值而不是从零开始-很长一段时间内很好
    电缆情况

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junqiang  

    将0xD2寄存器值从0x84更改为0x80时  

    显示屏输出仍然存在闪烁问题、并且2M 电缆和10M 电缆之间的寄存器值有更多不同  

    你有什么建议

    不同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生  

    下面是 2M 和10M 电缆的 S21/S12参数测试结果  

    电缆供应商是 Amphenol 的 FAKRA 电缆  

    适用于2M 的 S21

    S21表示10M

    适用于2M 的 S11

    S11表示10M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    我知道你的建议吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启晓
    在本例中、您可以帮助检查 PCLK 吗?
    从2m 和10m 电缆的比较来看、10m 电缆的回波损耗更好。 根据您的测试结果、在2m 电缆上工作时、0xD3的寄存器似乎不正确、寄存器0xD3的值为0x37、而对于10m 电缆、0xD3 = 0x27。
    因此、请首先检查上电序列以保护 UB964、在上电后可以自适应输入数据。 此外、您还可以监控锁定状态、并通过在2m 电缆测试下手动配置 UB964的 EQ 值来进行交叉检查、以检查其是否存在闪烁问题?

    此致、
    Steven