尊敬的先生
当我们使用964连接2m 电缆时,屏幕将闪烁,但如果我们更改为使用10m 电缆,屏幕将不会闪烁
您对此问题有什么建议吗?
下面是2m 和10m 寄存器值
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生
当我们使用964连接2m 电缆时,屏幕将闪烁,但如果我们更改为使用10m 电缆,屏幕将不会闪烁
您对此问题有什么建议吗?
下面是2m 和10m 寄存器值
谢谢
尊敬的 Junqiang
1、寄存器比较如下
2、寄存器0x22 / 0x37 / 0x4D / 0x4E / 0x56 / 0xDB 不同、但所有寄存器都是只读的
3. 2M 和10M 电缆 AEQ 寄存器
0xD2 = 84
0xD3 = 27
0xD4 = 60
0xD5 = F8
1.您是否对2M 电缆屏幕闪烁问题有任何想法
2.0xD5位3:0具有描述 REG_35[5:4]、但我找不到该寄存器、并且不知道自适应 EQ 本底值的含义
3.0xD2在我们的设置中是84,所以 bit2是1,我是否知道1和0之间有什么不同??? 因为默认值为0