This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066:TPS2066D 加电时 OC 引脚上出现毛刺脉冲

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613662/tps2066-glitch-on-oc-pin-at-tps2066d-power-up

器件型号:TPS2066

您好!

我们目前使用 TPS2066D 作为 USB 端口的负载开关。 Y 在 VIN 引脚斜升时、在 VIN 仍然很低(~ 0.72V)的情况下、OC 引脚上会出现毛刺脉冲。 此干扰有时会被 USB 控制器解释为过流事件、并导致端口故障。 开关和控制器之间的线路上没有其他连接、因此该干扰必须由 TPS2066D 本身发出。

我想知道这是否是该组件的预期行为。 我知道有一个 UVLO 功能可以在 VIN 电源低于特定范围时防止故障、但在我们的情况下、该功能似乎不能防止 OC 引脚发生毛刺脉冲。

请参阅随附的示波器捕获。

谢谢你。

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedrick、

    这很有趣、您能不能随电路这个块的原理图一起发送? 如果您担心 IP 问题、请告诉我、我们可以解决问题。 同时、我将深入研究一下、看看我是否能找到原因。

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的快速回复。 为了解决潜在的 IP 问题、我附上了电路的草图。 电路本身非常简单、因此不应缺少太多信息。 请告诉我这是否不够。

    我还想指出、无论器件是否连接到 USB 端口、都会出现干扰。

    感谢你的帮助

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我已经对此进行了研究、我很确定您的问题与电源定序有关。 在数据表、支持文献或错误中没有提到它、但我敢打赌、驱动"抗尖峰脉冲"电路的或门输入在启动时被切换。 UVLO 功能可能工作正常、因为它旨在防止输出变为高电平、我认为这对您来说是可行的。 我已经订购了芯片来尝试并确认这实际上是个问题、明天下午应该在这里。 同时、您是否能够将 OC 引脚与5V 电源进行斜接、以便它们同时斜接;请告诉我您是否仍然看到这种毛刺脉冲。 如果你不这样做,我想我们已经解决了这个问题,有没有理由这样连接它,我的阅读中是否漏掉了一条布局说明?

    以下是 EVM 指南中针对 该器件的建议电路布局、这似乎意味着这些引脚应斜接在一起:

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我已经测量了上拉至5V 电源时的 OC 引脚行为、当5V 电源轨斜升至大约0.8V 时、仍然可以看到毛刺脉冲(我敢打赌、这是内部逻辑开始工作的阈值)。 但是、我认为在这种应用中不会出现这种干扰、因为当电源仍处于 CMOS/TTL 低电平范围时会发生这种干扰。

    不过、我们的实施是更复杂系统的一部分、该系统要求 USB 控制器在低功耗状态下保持工作状态。 这就是为什么需要始终保持 OC 引脚高电平的原因、而不受输入电源轨的影响。 您提到的问题似乎与定序有关、即5V 电源在低功耗状态下关闭。 遗憾的是、技术文档中没有提到 UVLO 功能的范围、因为我们假设它可以防止 OC 引脚上的此类行为、而不仅仅是输出引脚上的此类行为。

    我将等待您对您将在您一侧运行的测试的反馈、以确认您也可以看到干扰、并且此行为与特定批次无关。 我们可能需要修改电路来过滤干扰或更改电源定序。 你有其他建议吗?

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedrick、

    昨天下午获得的部件将在今天早上晚些时候对其进行几次测试、看看我是否可以验证您看到的内容。

    最棒的
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    刚走出实验室、似乎当时的逻辑开始了。 在我的跑步中、我能够获得 OC 线的类似拉力、其中的拉力从大约50ns 到80us 不等、具体取决于电阻值。 遗憾的是、您似乎受困于器件的"特性"。

    一种解决方案可能是实现逻辑门来替换 OC 引脚。 我认为您需要的功能是 Y = A'+ B、在您的术语中为 newOE = VCC'+ OC。 这可以通过 TI 的简单逆变器和/或门来完成、它们非常小且价格低廉。 或者、如果您使用 SN74LVC1G57 、如果您将"in0"和"in2"绑定在一起、然后使 VCC 变为"in1"、则可以在一个具有六个引脚的器件中获得相同的功能;我认为"in1"是 OC。  

    A = VCC

    B = OC

    如果这回答了您的问题、请点击绿色的验证按钮来验证下面的解决方案;这有助于了解我们可以伸出援手、让其他人更轻松地找到类似问题的解决方案! 如果您还有其他问题、请按我的方式将其发送给您、我将为您解答。

    此致、  

    Nick