Other Parts Discussed in Thread: TUSB544
降级:
下面是有关 TUSB544的一些问题:
1. 我们是否可以断开 TUSB544下的 SBU 信号是否已通电且系统已通电?
在系统中、SBU 有两个功能、一个是模仿耳机、另一个是 DP 的 AUX 接口。
2. IIC 的状态是什么? 是否处于高阻态? 如果 TUSB544无电且系统通电、IIC 是否会泄漏电流?
3. HPDIN 和 SLP_S0在 USB 协议中的影响是什么?
谢谢!
此致
祝你好运
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544
降级:
下面是有关 TUSB544的一些问题:
1. 我们是否可以断开 TUSB544下的 SBU 信号是否已通电且系统已通电?
在系统中、SBU 有两个功能、一个是模仿耳机、另一个是 DP 的 AUX 接口。
2. IIC 的状态是什么? 是否处于高阻态? 如果 TUSB544无电且系统通电、IIC 是否会泄漏电流?
3. HPDIN 和 SLP_S0在 USB 协议中的影响是什么?
谢谢!
此致
祝你好运
您好、Diego:
感谢您的支持、我与客户进行了讨论、我们还有其他问题要与您讨论!
1、 如果没有3.3V 电源、AUX 和 SBU 是否处于断开状态?(仅 TUSB544无电源、系统已通电)
2.如果 TUSB544没有3.3V 电源、IIC 是否存在泄漏电流? IIC 和 GND 之间有多少欧姆?
3.如果我们使用 IIC 模式,并且电源为3.3V,那么断电模式下的功耗是多少?
在 IIC 模式下、除 SLP_0信号之外、IIC 不控制哪些信号?
5. HPDIN 的功能是什么? 如何将 HPDIN 连接到 Type C 接口?
6.为什么基准被设计成具有上拉电阻器和下拉电阻器? 原则是什么?
此致
祝你好运
你好,Lian,
在这里、我会给出反馈:
此致、
迭戈。
您好、Diego:
感谢您的反馈、我们有3个问题需要与您讨论!
1.请帮您检查确切的号码吗? 因为客户将根据编号进行设计。
2.从数据表可以看出、0.65mW 在 IIC_EN=0下、我们需要知道 IIC 模式下的功耗。
3.在参考设计中、SWaP 引脚被设计成具有上拉和下拉电阻器、是否有任何特殊用途?
您能帮您检查一下这个 schem 吗?
请 请帮您检查此问题、非常感谢!