This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221E:/OE 输入阈值

Guru**** 2586415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611985/ts3usb221e-oe-input-threshold

器件型号:TS3USB221E

尊敬的先生。

我的客户正在考虑在条件下应用 TS3USB221E、如下所示:

1) 1) VCC 由外部3.0V 电压供电。

2)/OE 由1.8V 总线控制。 它将被2.2kOHM 电阻上拉。

3) 3)在启动期间、首先施加1.8V 电压、然后施加3.0V VCC。

我想确保以下内容。

1.我想确保/OE 输入阈值。 我想知道 VIH 和 VIL (在第4页上定义)会是这样的

   它们对应的是什么?

2.数据表9.2.1设计要求定义了要上拉的建议/OE

   VCC。 将/OE 拉至另一个电压源(1.8V)而非 VCC 是否没有问题?

3.如果上面的#2还可以,请推荐上拉电阻器的适当值。

4.如果您发现1)到3)情况(尤其是启动时)的突出点、请告知我们。

此致、

H. Sakai

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可以将控制引脚拉至1.8V、使用4.7K 上拉电阻器。
    该器件支持在 VCC 关闭时将控制引脚上拉至1.8V、但不建议这样做、因为 S 和/OE 上的值是不确定的、建议先应用 VCC、或同时应用控制引脚的电压轨。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elias-San。
    感谢你的建议。
    我想再次确认你的意见。

    1:该器件支持在 VCC 关闭时将控制引脚上拉至1.8V。
    这是否意味着器件在这种情况下不会损坏、
    但由于不确定、可能不会期望正确的输入或输出?

    2. S 和/OE 将是不确定的。
    如上所述。 我想这种不决的原因将是
    从零到3.0V 的 VCC 瞬态。 对吧?

    建议首先施加 VCC、或者与控制引脚的电压轨同时施加 VCC。
    由于已经是固定的电源和电源轨、客户无法实现建议。
    您是不是说您不建议根据建议使用 TS3USB221E?

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您对您的三个假设都是正确的。
    此致