Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3USB221E 尊敬的先生。
我的客户正在考虑在条件下应用 TS3USB221E、如下所示:
1) 1) VCC 由外部3.0V 电压供电。
2)/OE 由1.8V 总线控制。 它将被2.2kOHM 电阻上拉。
3) 3)在启动期间、首先施加1.8V 电压、然后施加3.0V VCC。
我想确保以下内容。
1.我想确保/OE 输入阈值。 我想知道 VIH 和 VIL (在第4页上定义)会是这样的
它们对应的是什么?
2.数据表9.2.1设计要求定义了要上拉的建议/OE
VCC。 将/OE 拉至另一个电压源(1.8V)而非 VCC 是否没有问题?
3.如果上面的#2还可以,请推荐上拉电阻器的适当值。
4.如果您发现1)到3)情况(尤其是启动时)的突出点、请告知我们。
此致、
H. Sakai