请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 我有一个有关 DP83867引脚电流的问题。
LED 引脚上允许的最大电流是多少?
在数据表中、V_OL/OH 定义为 I_OL/OH =+-4mA 条件(SNLS484E、第7.5节、P14)
那么、我们应该认为+-4mA 是最大值吗?
另一方面、图25 (SNLS484E、P49)上有一个有关示例自举连接的图。
在本示例的模式4中、470欧姆 LED 通过二极管连接到 LED 引脚。
假设二极管 VDD=3.3V、Vf=0.5V 且 V_OL =0.6V、在这种情况下、引脚电流大约为4.7mA。
超过4mA! LED 引脚是否支持超过4mA 的电流?
此致、
OBA