This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:LED 引脚电流

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613631/dp83867ir-led-pin-current

器件型号:DP83867IR

我有一个有关 DP83867引脚电流的问题。

 

LED 引脚上允许的最大电流是多少?

 

在数据表中、V_OL/OH 定义为 I_OL/OH =+-4mA 条件(SNLS484E、第7.5节、P14)

那么、我们应该认为+-4mA 是最大值吗?

 

另一方面、图25 (SNLS484E、P49)上有一个有关示例自举连接的图。

在本示例的模式4中、470欧姆 LED 通过二极管连接到 LED 引脚。

假设二极管 VDD=3.3V、Vf=0.5V 且 V_OL =0.6V、在这种情况下、引脚电流大约为4.7mA。

超过4mA! LED 引脚是否支持超过4mA 的电流?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obata-San:

    LED 引脚的建议最大电流为8mA。  超过此值的任何值都可能会导致 LED 驱动器出现可靠性问题。

    此致、