This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:VDD5 c.f TUSB320LAI VDD

Guru**** 2539900 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648886/hd3ss3220-vdd5-c-f-tusb320lai-vdd

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TUSB320

为什么在 采用 UFP 配置的 TUSB320数据表中、VDD 的连接通过二极管连接到 VBUS、而在采用 UFP 配置的 HD3SS3220中、VDD5与 VBUS 的连接-不显示二极管\建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    TUSB320数据表图14中的示例实现展示了当保证低于5.5V 时如何通过 Vbus 为器件供电。
    HD3SS3220数据表图12中的示例实现不是由 Vbus 供电;尽管如果要使用 Vbus、建议使用二极管进行类似的实现。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorge 的回答不正确、请参阅以下 E2E 博文以获取正确的解决方案。
    e2e.ti.com/.../2509918