请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 主题中讨论的其他器件:TUSB320、
为什么在 采用 UFP 配置的 TUSB320数据表中、VDD 的连接通过二极管连接到 VBUS、而在采用 UFP 配置的 HD3SS3220中、VDD5与 VBUS 的连接-不显示二极管\建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.