Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212
大家好、团队、
我计划在介质转换应用中使用 DP83867IS、在该应用中我尝试不同的传输介质。 我想在背靠背配置中使用 PHY、其中:
MDI <->PHY <->SGMII <->Media <->SGMII <->PHY <->MDI
我有两种传输介质、我将在使用 HD3SS3212 无源开关之间切换。 第一种是板载光纤收发器(SFP)、因此我不会担心驱动强度。 第二种介质是50欧姆阻抗的 SMA 同轴电缆;全通道链路如下所示:
PHY <-> SGMII <-> HD3SS3212 <->同轴电缆/光纤<-> HD3SS3212 <-> SGMII <-> PHY
我的问题基于100欧姆差分的输出驱动。 阻抗 SGMII 信号以及同轴电缆的长度。 我想连接1m 的电缆、但以下 E2E 帖子表明、包括电路板走线在内的总尺寸仅为18英寸:
是否有办法判断输出电流驱动是什么以及我是否需要向信号链添加线路驱动器? 此外、您能否快速查看开关以验证它是否适用于此应用? 当我通读数据表时、我看不到它有任何问题、但使用另一双眼睛可能会有所帮助。
额外问题:理想情况下、我不想使用 SMA 连接器、而是使用 Type-C 电缆来传输1GigE 信号、但 USB 的差分电压为90欧姆。 阻抗。 您对通过 Type-C 电缆传输信号的高效方式有什么技巧吗? 这将非常方便、以便我可以通过与测试信号相同的电缆为另一个电路板供电。
此致、
Nick