This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:有关输出阻抗和电流驱动的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612704/dp83867is-questions-on-output-impedance-and-current-drive

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212

大家好、团队、

我计划在介质转换应用中使用 DP83867IS、在该应用中我尝试不同的传输介质。 我想在背靠背配置中使用 PHY、其中:

MDI <->PHY <->SGMII <->Media <->SGMII <->PHY <->MDI

我有两种传输介质、我将在使用 HD3SS3212 无源开关之间切换。  第一种是板载光纤收发器(SFP)、因此我不会担心驱动强度。 第二种介质是50欧姆阻抗的 SMA 同轴电缆;全通道链路如下所示:

PHY <-> SGMII <-> HD3SS3212 <->同轴电缆/光纤<-> HD3SS3212 <-> SGMII <-> PHY

我的问题基于100欧姆差分的输出驱动。 阻抗 SGMII 信号以及同轴电缆的长度。 我想连接1m 的电缆、但以下 E2E 帖子表明、包括电路板走线在内的总尺寸仅为18英寸:

https://e2e.ti.com/support/interface/ethernet/f/903/p/601979/2215669?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=sgmii%20impedance#2215669

是否有办法判断输出电流驱动是什么以及我是否需要向信号链添加线路驱动器? 此外、您能否快速查看开关以验证它是否适用于此应用? 当我通读数据表时、我看不到它有任何问题、但使用另一双眼睛可能会有所帮助。  

额外问题:理想情况下、我不想使用 SMA 连接器、而是使用 Type-C 电缆来传输1GigE 信号、但 USB 的差分电压为90欧姆。 阻抗。 您对通过 Type-C 电缆传输信号的高效方式有什么技巧吗? 这将非常方便、以便我可以通过与测试信号相同的电缆为另一个电路板供电。

此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    有可用带宽的任何人能否为 TI 员工解决此问题?

    此致、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    这是一个独特的应用、因此需要对其进行研究。 18英寸限值适用于 FR-4介质上的微带布线、与同轴电缆相比、该介质具有不同的损耗特性。 我们有用于 DP83867 SGMII 的 IBIS 模型、您可以使用该模型来估算您使用的介质是否足够好。 但是、对于同轴解决方案、在连接到同轴介质之前、您有多路复用器/多路信号分离器。 同轴电缆长度似乎取决于多路复用器/多路信号分离器、而不是 PHY。 如果我在这里遗漏了一些东西、请更正我的问题。

    通过90欧姆 USB-C 电缆传输 SGMII 也与通常实现的方式不同。 我要再次向您介绍 SGMII IBIS 模型、以便通过仿真获得想法。 SGMII ibis 模型位于 www.ti.com/.../toolssoftware 上


    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Aniruddha、

    您是对的、仿真可能是我在这里的最佳朋友。 IBIS 链接应该会有所帮助。 据我所知、我指出的多路复用器/多路信号分离器是无源的、根本没有驱动强度。 这可能不准确?

    Nick