This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS049:该器件的输入电阻与接地端的电阻仅为20欧姆

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612606/sn65lvds049-input-resisitance-of-the-device-is-only-20-ohm-against-ground

器件型号:SN65LVDS049

e2e.ti.com/.../SN65LVDS049-schematic.pdf SN65LVDS049中有一部分显示此错误:

 

大家好、

LVDS 驱动器和接收器 SN65LVDS049有问题、我想在此寻求您的帮助。 我们目前正从使用此 IC 的产品开始生产。

该器件的 RIN+或 RIN-输入为0V 至0V 的低阻抗(约为10-20 Ω)。 除了这种对地短路、SN65LVDS049仍然正常工作。 但是、SPI 信号传输非常容易受到来自外部的干扰、因为共模抑制不再存在。

 

为了找出这些缺陷的原因、我们向 RIN+和 RIN-引脚施加了外部电压(+- 20V)、以产生这样一个缺陷输入。 我们没有成功。 不可能产生如此低的输入电阻。 SN65LVDS049是否可能已交付故障? 如果没有,如何造成这种损害,我们可以采取什么行动来防止这种损害?

 

随附了 SN65LVDS049的电路部分。 我们有两个完全相同的 PCB、它们通过 SPI 总线进行通信、该总线通过这些 LVDS 发送器进行传输。 其中一个电路板是主电路板、另一个电路板是从电路板。 开关 S150用于确定电路板是主电路板还是从电路板。 因此、在每个电路板上只启用四个 SN65LVDS049中的两个。

两个电路板之间的电缆长度约为4米。 时钟频率约为4MHz。 我们很清楚终端电阻器(220欧姆)不是最佳电阻、因为它在驱动器侧(不应在此处)和接收器侧都可用。 关闭驱动器侧端接电阻器的工作对我们来说太大了。 除上述缺陷外、数据传输工作正常。

 

希望您能帮助我们。

此致

客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egon、

    我们将处理此主题并尽快提供更新。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egon、

    您能澄清一下什么是错误吗? RIN+和 RIN-是低阻抗、您尝试通过为 RIN+提供+20V 电压和为 RIN-提供-20V 电压来创建低输入阻抗、但无法? 您是否在多个器件上看到了错误?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的客户提供的器件中有一小部分显示了20欧姆的极低输入阻抗。 部件仍在工作

    只有共模抑制会非常糟糕。 我的客户看到这一点、如果他启动一个靠近此板的电机、他会遇到错误

    产生的影响。

    为了确保该误差是由于可能发生的过压而产生的、客户在输入电压升高的情况下测试我们的器件

    至20V。 但是、到目前为止、我的客户无法以这样的方式对我们的器件进行降级、以至于他会看到这种对地的低输入阻抗。

    因此、客户的估计是、我们的器件从一开始就显示了该误差。

    那么问题是:我们的最终测试能否在器件中发现这样的错误?

    此致

    埃贡

    OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egon、

    因此、如果客户将显示低输入阻抗的器件换用、则性能会更好? 在不知道是否存在某种类型的内部损坏或缺陷的情况下、很难得出导致部件故障的原因。 如果可能、他们能否通过购买器件的渠道进行故障分析?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    我要求我的客户返回故障器件。

    此致

    埃贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egon、

    如果有任何进一步的更新、请更新此主题。

    此致、
    I.K.