e2e.ti.com/.../SN65LVDS049-schematic.pdf SN65LVDS049中有一部分显示此错误:
大家好、
LVDS 驱动器和接收器 SN65LVDS049有问题、我想在此寻求您的帮助。 我们目前正从使用此 IC 的产品开始生产。
该器件的 RIN+或 RIN-输入为0V 至0V 的低阻抗(约为10-20 Ω)。 除了这种对地短路、SN65LVDS049仍然正常工作。 但是、SPI 信号传输非常容易受到来自外部的干扰、因为共模抑制不再存在。
为了找出这些缺陷的原因、我们向 RIN+和 RIN-引脚施加了外部电压(+- 20V)、以产生这样一个缺陷输入。 我们没有成功。 不可能产生如此低的输入电阻。 SN65LVDS049是否可能已交付故障? 如果没有,如何造成这种损害,我们可以采取什么行动来防止这种损害?
随附了 SN65LVDS049的电路部分。 我们有两个完全相同的 PCB、它们通过 SPI 总线进行通信、该总线通过这些 LVDS 发送器进行传输。 其中一个电路板是主电路板、另一个电路板是从电路板。 开关 S150用于确定电路板是主电路板还是从电路板。 因此、在每个电路板上只启用四个 SN65LVDS049中的两个。
两个电路板之间的电缆长度约为4米。 时钟频率约为4MHz。 我们很清楚终端电阻器(220欧姆)不是最佳电阻、因为它在驱动器侧(不应在此处)和接收器侧都可用。 关闭驱动器侧端接电阻器的工作对我们来说太大了。 除上述缺陷外、数据传输工作正常。
希望您能帮助我们。
此致
客户