This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:引脚不用于应用

Guru**** 2936080 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613698/tdp158-pins-not-used-for-application

器件型号:TDP158

尊敬的先生:

不使用时,我们是否可以将 HPD_SNK、SCL_SNK 和 SDA_SNK 引脚保持未连接状态?

 外部器  件通过集成 L/S 和 ESD 保护来实现、因此无需使用这些引脚。

 

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    如果客户未使用 TDP158中的 L/S、则必须在 DDC 和 HPD 中使用嗅探模式。
    HPD_SRC ->悬空
    HPD_SNK ->从连接器连接到 HPD
    这样、TDP158就可以在未连接显示器时进入断电状态。

    SCL_SRC/SDA_SRC ->连接到 GND
    SCL_SNK/SDA_SNK 通过2k 上拉至5V 的连接器连接到 SCL/SDA
    这是监测 DE TMDS_CLK 比率所必需的

    如果不使用 snoop 模式、则需要 I2C 进行额外的监控和配置。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Moises、

    然后、下一个问题是当连接了 HPD_SNK、SCL_SNK、SDA_SNK 并且未使用 HPD_SRC、SCL_SRC、SDA_SRC 时的器件配置。

    为此类应用配置器件的最简单方法是什么?
    是否有描述 I2C 配置的材料?

    谢谢
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    当器件以 snoop 模式连接时(HPD_SNK、SCL_SNK/SDA_SNK 被连接、HPD_SRC 被悬空、而 SCL_SRC/SDA_SRC 被接至 GND)、您无需额外配置、请使用 snoop 模式。

    如果您根本不想使用 HPD 和 DDC、则可以将 HPD_SNK 和 HPD_SRC 悬空、SCL_SRC/SDA_SRC 连接到 GND、并使用2k 上拉将 SCL_SNK/SDA_SNK 连接到5V。 然后您必须:禁用 HPD 自动断电(0x09[2])和

    禁用 HPD 自动断电(0x09[2])

    禁用 DDC 培训(0x0B[0])

    设置正确的运行模式 HDMI1.4 o HDMI2.0 (0x00B[1])这将在数据速率变化时发生变化

    使用 snoop 模式是最佳选择。

    此致