请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDP158 尊敬的先生:
不使用时,我们是否可以将 HPD_SNK、SCL_SNK 和 SDA_SNK 引脚保持未连接状态?
外部器 件通过集成 L/S 和 ESD 保护来实现、因此无需使用这些引脚。
谢谢
Paul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Paul:
当器件以 snoop 模式连接时(HPD_SNK、SCL_SNK/SDA_SNK 被连接、HPD_SRC 被悬空、而 SCL_SRC/SDA_SRC 被接至 GND)、您无需额外配置、请使用 snoop 模式。
如果您根本不想使用 HPD 和 DDC、则可以将 HPD_SNK 和 HPD_SRC 悬空、SCL_SRC/SDA_SRC 连接到 GND、并使用2k 上拉将 SCL_SNK/SDA_SNK 连接到5V。 然后您必须:禁用 HPD 自动断电(0x09[2])和
禁用 HPD 自动断电(0x09[2])
禁用 DDC 培训(0x0B[0])
设置正确的运行模式 HDMI1.4 o HDMI2.0 (0x00B[1])这将在数据速率变化时发生变化
使用 snoop 模式是最佳选择。
此致