This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261 SPI 闪存

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613069/tusb9261-tusb9261-spi-flash

器件型号:TUSB9261

您好、先生、

我是否可以评论 MX25L1021E 是否与 TUSB9261兼容?  非常感谢~

www.macronix.com/.../MX25L1021E、3V、1MB、v1.3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!

    您的 SPI 闪存应支持以下操作码

    TUSB926x 引导代码/固件支持的 SPI 命令

    操作码
    操作码名称操作码
    OpcodeReadJEDEC0x9F
    OpcodeWriteEnable0x06
    OpcodeWriteDisable0x04
    OpcodeReadStatus0x05
    OpcodeWriteStatus0x01
    OpcodeReadData0x03
    OpcodeFastRead0x0B
    OpcodePageProgram0x02
    OpcodeSectorErase0x20
    OpcodeBlockErase0xD8
    OpcodeChipErase0xC7
    OpcodePowerDown0xB9
    OpcodeReleasePowerDown0xAB
    OpcodeManufacturerID0x90

    TUSB926x 的引导代码支持的 SPI 命令

    1.选项写入使能
    2.OpcodeReadData
    3.选项页方案
    4.OpcodeChipErase

    TUSB926x 固件支持的 SPI 命令

    5.OpcodeReadJEDEC
    6.OpcodeWriteEnable (0x06)
    7.OpcodeWriteDisable (0x04)
    8、OpcodeReadData (0x03)
    9.OptodePageProgram (0x02)
    10.OpcodeChipErase (0xC7)

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    非常感谢您的回复~

     还有两个问题:

    TI 网站上的默认 TUSB9261 F/W ( .hex 和.bin。)

      这些也适用于所用的程序计算机? 还是仅用于 TI TUSB926x_Burner GUI 工具?

      如果不是用于程序机器,我可以从哪里获得它用于大规模生产? 太棒了!

    TUSB926x_Burner GUI 工具提供"Program" 和"Program Full binary image" 有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!

    EEPROM 需要完整的二进制映像才能正常工作。 此映像包含所需的头文件和固件数据。 可使用 TUSB926x_Burner GUI 工具在工具用户指南的"4.8将固件数据导出到文件"部分之后生成此完整的二进制映像。 这个导出的.bin 或.hex 文件将包含所有必需的头文件以及固件数据、并且这是您必须在程序机器上使用的文件。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、
    非常感谢您的帮助!