请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 您好、先生、
我是否可以评论 MX25L1021E 是否与 TUSB9261兼容? 非常感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Roberto、
非常感谢您的回复~
还有两个问题:
TI 网站上的默认 TUSB9261 F/W ( .hex 和.bin。)
这些也适用于所用的程序计算机? 还是仅用于 TI TUSB926x_Burner GUI 工具?
如果不是用于程序机器,我可以从哪里获得它用于大规模生产? 太棒了!
TUSB926x_Burner GUI 工具提供"Program" 和"Program Full binary image" 有何区别?