This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:RX_CLK 和 TX_CLK 成为 XI 频率的一半

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613461/dp83822hf-rx_clk-and-tx_clk-become-half-of-xi-frequency

器件型号:DP83822HF

您好!

以下 是我的自举设置、

COL:Mode2;

CRS:模式1;

RX_ER:模式1

其余的则使用默认值。

XI = 25MHz、我得到 RX_CLK 和 TX_CLK 的12.5MHz 输出。 是否忽略了其他设置? 需要您的帮助、  

感谢!

Yoting Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaoting、

    PHY 处于此状态时、您能否读取其寄存器? 请读取0x00、0x01、0x09、0x0A、0x0B、 0x0F、0x10、0x11、0x17和0x19。

    是否可以共享您的原理图?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢你的帮助。

    以下是寄存器上电值:

    0x00=0x2100

    0x01=0x7849

    0x09=0x0

    0x0A=0x2500

    0x0B=0x100b

    0x0F = 0x0

    0x10=0x4

    0x11=0x108

    0x17=0xc1

    0x19=0x0

    然后、我更改了以下寄存器值:

    0xA --> 0x4000

    0xb --> 0x1000

    0x17 --> 0x41

    现在、我获得了正确的 MII 总线时钟、它们是25MHz。 ox17寄存器有效。 看起来默认设置是 RMII @50MHz、而不是 MII @25MHz。 为什么? 我的自举设置是否错误?

    另一个问题是没有看到任何 TD_P/N 信号。 需要您的帮助。 我已附上我的原理图供您检查。 没有填充具有 UI 值的零件。

    感谢!

    YaST

    e2e.ti.com/.../dp83822.pdf