请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822HF 您好!
以下 是我的自举设置、
COL:Mode2;
CRS:模式1;
RX_ER:模式1
其余的则使用默认值。
XI = 25MHz、我得到 RX_CLK 和 TX_CLK 的12.5MHz 输出。 是否忽略了其他设置? 需要您的帮助、
感谢!
Yoting Yang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
以下 是我的自举设置、
COL:Mode2;
CRS:模式1;
RX_ER:模式1
其余的则使用默认值。
XI = 25MHz、我得到 RX_CLK 和 TX_CLK 的12.5MHz 输出。 是否忽略了其他设置? 需要您的帮助、
感谢!
Yoting Yang
您好、Aniruddha、
感谢你的帮助。
以下是寄存器上电值:
0x00=0x2100
0x01=0x7849
0x09=0x0
0x0A=0x2500
0x0B=0x100b
0x0F = 0x0
0x10=0x4
0x11=0x108
0x17=0xc1
0x19=0x0
然后、我更改了以下寄存器值:
0xA --> 0x4000
0xb --> 0x1000
0x17 --> 0x41
现在、我获得了正确的 MII 总线时钟、它们是25MHz。 ox17寄存器有效。 看起来默认设置是 RMII @50MHz、而不是 MII @25MHz。 为什么? 我的自举设置是否错误?
另一个问题是没有看到任何 TD_P/N 信号。 需要您的帮助。 我已附上我的原理图供您检查。 没有填充具有 UI 值的零件。
感谢!
YaST