This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849ID:上电时识别端口的延迟5~10秒(以太网链路)

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849ID

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608350/dp83849id-5-10-seconds-delay-to-recognize-port-when-power-on-ethernet-link

器件型号:DP83849ID

您好!

我很长时间使用 TI 的 DP83849ID。 它应用于当前 PLC 模型并使用了大约10年。

通过 ABA 和 Bab SWaP 确认 DP83849中发生了延迟。

当我们接触该软件时、我们找不到任何不寻常的东西。

DP8389IDVS/NOPB 的设计部分也参考了参考设计。

如果是交叉电缆、而不是直接电缆、则通信延迟(10 ~ 15秒引导延迟现象)会在第16年结束时产生12个或更多的异常延迟。

要求
-请求确认是否有办法确认 E.PHY (DP8389IDVS/NOPB)正常工作、而不仅仅是外部/电气工作。
系统地,我们要求您检查是否可以检查与样本相同的现象的历史或该现象的改进。
谢谢、
终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI、

    是否有人与我有类似的经验?

    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    我将对此进行研究。

    谢谢、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    我们将查看器件的历史记录、以查看之前是否记录了类似的观察结果。 DP83849已在许多项目中成功实施、因此我们需要一些时间来检查之前是否观察到这种异常。

    我想澄清一点、您提到 DP83849在 PLC 模型中已使用了10年。 您是否意味着显示异常的器件已使用10年? 或者、您是否意味着 PLC 板设计已使用10年、但 IC 是最近购买的? 是否可以共享电路板的原理图? 如果无法在 E2E 上共享、则可以通过电子邮件共享。



    此致、
    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的回复、我知道您需要更多时间来查看详情历史记录。

    很抱歉、您会遇到模棱两可的表达式。

    在 PLC 应用中、DP83849ID 已成为一款无问题器件10年、并且最近已有12个坏样片(自2016年底起投入生产)。

    当然、我们最近生产的产品仅在最近由 TI 提供。
    这种情况不是在一个生产中发生的,而是在三个生产中发生的不规律的情况。
    我收到了 TI CQE 团队的确认、仅 IC 没有问题、我还向 TI 申请了以下内容:
    -请求确认是否有办法确认 E.PHY (DP8389IDVS/NOPB)正常工作、而不仅仅是外部/电气工作。
    -查看 TI 参考设计、了解是否可以确认与相关样片相同的现象是否存在历史或发现的现象。
    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TS:

    感谢您在我们调查此事时的耐心等待。 您能否与我们分享原理图? 如果您不想在 E2E 上发布原理图、我们可以通过电子邮件进行审查。
    验证器件功能的另一种方法是监控内部寄存器。 当您观察到较长的链路建立时间时、能否提供寄存器值? 请检查寄存器0x00、0x01、0x04、0x05、0x10、 和0x19。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共享原理图的问题需要内部批准、因此我将检查并回答。

    有关寄存器值、请参阅下图。

    未链接状态

    2.连接良好

    谢谢、

    终端