This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:Windows 10中的未知设备说明

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609040/tusb4020bi-unknown-device-description-in-windows-10

器件型号:TUSB4020BI

我发现应用程序 TUSB4020BI 的问题、USB 集线器设备说明未知。 我使用 Windows 10 64位运行。

在这里、我要回顾的原理图、请帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请仔细检查 DP 和 DM 是否未交换。
    您能否提供显示 VDD11、VDD33、XI 和 GRST#的上电序列示波器捕捉?
    散热焊盘必须完全焊接到 GND 平面上、您是否能够获得散热焊盘的 X 射线?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试交换 DM、DP 条件在交换之前是相同的。

    您能否提供显示 VDD11、VDD33、XI 和 GRST#的上电序列示波器捕捉?

    很抱歉、我无法提供该值、但可以在 VDD11、VDD33和 GRSTZ 处提供捕获测量电压。

    散热焊盘必须完全焊接到 GND 平面上、您是否能够获得散热焊盘的 X 射线?

    我们尝试确保散热焊盘是否应焊接到 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    它听起来像是散热焊盘焊接问题。
    您能得到 X 射线吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuda、

    重新焊接散热焊盘是否解决了此问题?

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有其他信息要共享、请重新打开 TT。

    谢谢、
    JMMN