请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 大家好、
使用解串器 UB954时,是否必须将外部时钟连接至 UB914的 XIN/REFCLK 引脚(例如晶体源),以便通过 FPDIII 链接成功连接至 UB953串行器?
此致、
Nikola
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
使用解串器 UB954时,是否必须将外部时钟连接至 UB914的 XIN/REFCLK 引脚(例如晶体源),以便通过 FPDIII 链接成功连接至 UB953串行器?
此致、
Nikola