This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:XIN/REFCLK 引脚上的基准时钟(例如晶体振荡器)-->它是否为必需的?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612488/ds90ub954-q1-reference-clock-e-g-like-crystal-oscillator-on-xin-refclk-pin-----is-it-mandatory

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、

使用解串器 UB954时,是否必须将外部时钟连接至 UB914的 XIN/REFCLK 引脚(例如晶体源),以便通过 FPDIII 链接成功连接至 UB953串行器?


此致、

Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    954此时是预发布器件、因此需要离线处理此问题。 您可以联系您当地的 TI FAE /支持吗? 如果您没有联系、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将您的问题发送给我:h-Jaradat at t i dot com