This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:支持 MIPI RAW12、RAW16、RAW20

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613029/ds90ub953-q1-mipi-raw12-raw16-raw20-support

器件型号:DS90UB953-Q1

大家好、团队、

我正在与客户合作、为 支持  MIPI RAW20、RAW16和 RAW12格式的汽车摄像头解决方案寻找 MIPI 串行器和解串器对。 我在 DS90UB953-Q1等产品的数据表中找不到相关信息、因此希望有人能够确认这些格式是否受支持。 此外、如果有其他建议、建议使用支持更大链接速率的串行器/解串器对。

感谢你能抽出时间。

此致、

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    953是目前的预发布器件、因此需要离线处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将您的问题发送给我:h-Jaradat at t i dot com