请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1 大家好、团队、
我正在与客户合作、为 支持 MIPI RAW20、RAW16和 RAW12格式的汽车摄像头解决方案寻找 MIPI 串行器和解串器对。 我在 DS90UB953-Q1等产品的数据表中找不到相关信息、因此希望有人能够确认这些格式是否受支持。 此外、如果有其他建议、建议使用支持更大链接速率的串行器/解串器对。
感谢你能抽出时间。
此致、
Kishen