This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:TUSB211RPTR 评估模块眼图测试

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608377/tusb211-q1-tusb211rptr-evaluation-module-eye-test

器件型号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB212TUSB211

您好!

我们对 TUSB211RPTR 评估模块进行眼图测试、但 发现 TUSB211RPTR 对 USB 信号没有修复影响、 TUSB211RPTR 都是默认设置。

(1)请帮助我们解释原因是什么、我们接下来应该怎么做?

(2)我听说 TUSB212/213现已推出。 在 USB 信号修复中、TUSB212/213是否优于 TUSB211-Q1? TUSB212/213是否具有汽车级?  从何处获取相关信息?

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zehao、

    似乎也存在直流损耗、TUSB211仅通过向 HS 信号注入电流来补偿压摆率、我还想知道测试条件(EVM 前后的电缆长度)以及您使用的配置。 我将在明天提供有关 TUSB212/213的更多信息。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答:

    (1)测试信号为 HS 信号。

    (2) EVM 前后的电缆长度:

      EVM 前3米、  EVM 后3米

    (3)以及您使用的配置:

    EVM 是默认 配置;即 RSTN-NC、CD-LED、EQ-Level3、ENA_HS-LED

    (4) EVM 电源:

    5V 电源适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zehao、

    EQ 级别3最弱。 请尝试使用2级、这应该会提高斜率。 振幅可能不够、这是由电缆中的直流损耗引起的、如果可能、我建议增加 USB 端口上的驱动强度。 另外、让我知道在传输期间 ENA_HS LED 是否亮起。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、感谢您的回答:

    以下是 LEVEL1测试结果、与 LEVEL3测试结果相同。 我们不测试 LEVEL2、如果需要、我们可以再次进行测试。
    ENA_HS LED 闪烁、然后熄灭、您可以认为 LED 在传输期间不亮。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zehao、

    这可能是连接问题、请验证器件是否实际通过 HS 连接(您可以使用 USB 树视图工具进行此操作)。 只要建立了 HS 连接、ENA_HS LED 就必须亮起。 另外、请尝试使用 EQ 2级、因为电缆很长、请确保 VBUS 在器件的有效范围内。 这也可能导致错误。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的回答!

    什么是 USB 树视图工具? 是硬件工具还是软件工具? 如果是软件工具、我可以从何处下载? 我在 google 中仅找到"USB Device Tree Viewer"。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    此外、TUSB212/213的进展如何?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zehao、

    212/213更好、它具有直流升压功能、因此可以恢复更长的电缆或更有损耗的通道。 根据您的结果、建议使用212或213、它们都应在下个月之前进行 RTM。

    此致、
    迭戈。