This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:通过内部二极管的热插拔反向驱动器

Guru**** 2588545 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612003/p82b715-hotplug-back-drive-via-internal-diodes

器件型号:P82B715
主题中讨论的其他器件:P82B96

您好!

我们注意到热插拔期间的反向驱动器问题、如果在24V 连接后但在0V 连接之前建立 I2C 线路连接。 电流使其返回主板3V3电源轨并终止微控制器。 电流路径如下图中的红色箭头所示、通过 I2C 线路缓冲器的 TVS 和内部二极管。

我们能够通过 TVS 和微控制器而不是线路缓冲器移除电流路径。 我们还有另一个部件 P82B96、它没有内部二极管、似乎可以解决问题、但它超出了我们的成本目标。

我们的产品是由用户一次性组装的、因此严格地说、热插拔功能不在设计要求范围内、但我想提高电路稳健性(同时保持低成本) 如果用户弄乱了组装顺序、并在主板通电时插入子板、而不使用热插拔连接器和热插拔电源。

除非我测试每个单个器件、否则无法判断该器件是否包含内部二极管。 是否有办法找出 TI I2C 缓冲器线路中没有内部二极管的其他器件? 此外、我们可以接受具有400pF 从电容的缓冲器。

此致、

Sy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、

    我正在研究解决这个问题的方法。 寻找没有 ESD 保护的器件将非常困难/不太可能。 另一位工程师提到、在 COM 线到接地之间使用肖特基二极管
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、

    为了澄清这一点、我建议使用一个与体二极管并联的双向肖特基二极管。 您可以将二极管靠近微控制器放置以保护它、或将其靠近热插拔事件放置以提早转移电流。