Other Parts Discussed in Thread: P82B96
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:P82B715 主题中讨论的其他器件:P82B96
您好!
我们注意到热插拔期间的反向驱动器问题、如果在24V 连接后但在0V 连接之前建立 I2C 线路连接。 电流使其返回主板3V3电源轨并终止微控制器。 电流路径如下图中的红色箭头所示、通过 I2C 线路缓冲器的 TVS 和内部二极管。
我们能够通过 TVS 和微控制器而不是线路缓冲器移除电流路径。 我们还有另一个部件 P82B96、它没有内部二极管、似乎可以解决问题、但它超出了我们的成本目标。
我们的产品是由用户一次性组装的、因此严格地说、热插拔功能不在设计要求范围内、但我想提高电路稳健性(同时保持低成本) 如果用户弄乱了组装顺序、并在主板通电时插入子板、而不使用热插拔连接器和热插拔电源。
除非我测试每个单个器件、否则无法判断该器件是否包含内部二极管。 是否有办法找出 TI I2C 缓冲器线路中没有内部二极管的其他器件? 此外、我们可以接受具有400pF 从电容的缓冲器。
此致、
Sy