请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你(们)好
在我们的设计中、我只有一个10/100/1000以太网端口、对于下一个版本、我总共需要5个以太网端口。 如何实现它,添加以太网交换机可以扩展任何端口
1.可解决此问题的任何 IC、Ethenet 交换机 IC、10/100/1000型、参考设计、评估板是否有?
2.当前设计只有一个以太网端口,总共需要5个端口。
在现有设计中、一个端口为10/100/1000类型 、处理器中内置 MAC、PHY 为外部端口
可以通过 kunal.barot@cimconlighting.com 向我发送电子邮件