This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于扩展以太网端口的10/100/1000以太网交换机 IC

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612260/10-100-1000-ethernet-switch-ic-to-extend-ethernet-ports

你(们)好

在我们的设计中、我只有一个10/100/1000以太网端口、对于下一个版本、我总共需要5个以太网端口。 如何实现它,添加以太网交换机可以扩展任何端口  

1.可解决此问题的任何 IC、Ethenet 交换机 IC、10/100/1000型、参考设计、评估板是否有?

2.当前设计只有一个以太网端口,总共需要5个端口。

在现有设计中、一个端口为10/100/1000类型 、处理器中内置 MAC、PHY 为外部端口

可以通过 kunal.barot@cimconlighting.com 向我发送电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库纳尔

    要将您的设计扩展到5个端口、您需要选择内置5端口 MAC 的处理器。 另一种选择是使用以太网交换机、但处理器的带宽将受到限制。

    TI 的开关仅集成在 TI 处理器中。 我们没有独立开关 IC。

    如果您确实使用了开关 IC、我们的以太网 PHY 具有广泛的接口选项、因此我们将能够处理几乎所有的开关。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob
    感谢您提供信息。
    1.您能建议一些内置了5个 MAC 的处理器。 我当前的处理器是 NXP MI6。 1GHz。 在5个以太网中、我将在3个以太网端口上使用最出色的摄像头、需要一个 HDMI 输入、一个声音输入、USB、I2C、SPI、UART