This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助我为两个分流电路设计自动故障隔离

Guru**** 2676085 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00810, TIDA-00807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608517/pls-help-me-to-design-a-automatic-fault-isolation-for-two-redandunt-circuit

主题中讨论的其他器件:TIDA-00810TIDA-00807

您好!
我想设计一个具有两个并联红分流架构的系统。 但我不知道如何实现100%可重电的自动故障隔离? 子 pařt 1的 Δ T 何时会损坏,它将不会影响子系统2的正常工作?

让 TI 为交换机、分离器... 这指定了器件处于关断状态(VCC=0)或器件损坏时 I/O 的状态是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

     我们将需要更多信息、了解您希望在设计的哪一部分实现"失效防护"?  电源、处理器、I/O?  如果您可以提供系统的方框图、并确定您希望在何处实现此冗余、那么我们也许可以提供一些建议。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leonard、
    我需要 I/O、电源和处理器的冗余。
    例如、您知道 semense s7400h 冗余 plc 是如何工作的? 它是否100%可靠?
    当有源子系统发生错误时、我们如何自动隔离该子系统、并确保备用子系统正常工作? 我看到 TI 有 Ioff、p3us、预特性 I/O 用于部分断电系统,但如果这些芯片损坏,I/O 的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您提供更多信息。  一般而言、TI 不会设计完整的系统、因此我无法为您提供完整的解决方案。  我建议您设计系统、然后查找您想要在其中整合冗余和失效防护机制的特定区域。  

    请注意、我们提供参考设计来帮助定义某些功能、并且有多种参考设计会考虑冗余性。  例如,对于处理器和 EtherCAT (以及有关冗余问题的详细讨论):https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/489950/1770460

    一个用于 LDO: http://www.ti.com/litv/pdf/slva094 和热插拔电源: http://www.ti.com/product/tps2350/description ,另一个用于以太网 PRP:http://www.ti.com/tool/tidep0054

    我希望这将对您的整体设计工作有所帮助。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 Leonard

    是否有任何芯片明确规定了芯片损坏时的引脚状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我们有几个设计、展示了如何进行诊断。

    可参考 TIDA-00810、TIDA-00807了解诊断。

    一些 ADC 提供故障指示(内部或外部)。

    您通过故障指示查看了哪些功能? ADC 等一些集成模拟器件可提供诊断功能

    谢谢

    Sreenivasa